Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C50-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC28C50
您好
我们正在构建 输入为230VAC 50Hz 的±12V @ 4A 输出是否可以使用单个 IC 构建双电源? 如果有参考设计、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50
您好
我们正在构建 输入为230VAC 50Hz 的±12V @ 4A 输出是否可以使用单个 IC 构建双电源? 如果有参考设计、请告诉我。
您好!
似乎没有任何参考设计可以满足您的要求。 UCC28C50数据表中提供了一个分步设计。
https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28c50
您需要在变压器上设计第二个绕组。