This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C50-Q1:双路12V/4A 电源

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322802/ucc28c50-q1-dual-12v-4a-supply

器件型号:UCC28C50-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C50

您好  

我们正在构建 输入为230VAC 50Hz 的±12V @ 4A 输出是否可以使用单个 IC 构建双电源? 如果有参考设计、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说双电源是什么意思? 请绘制一个图表来显示您的应用意图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是双输出 ±12V

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用反激式拓扑、使两个次级侧绕组的每个12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您能分享此设计的参考设计文档或计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎没有任何参考设计可以满足您的要求。 UCC28C50数据表中提供了一个分步设计。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28c50

    您需要在变压器上设计第二个绕组。