This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:串联转接驱动器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321565/tusb1044-series-redriver

器件型号:TUSB1044

您好、专家:

我们是否有关于系列二 TUSB1044的经验? 或者、如果长度太长、可以在驱动器和连接器之间的 USB (10G)/DP (1.4)路径上串联哪个转接驱动器器器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    从映像中、主机和连接器之间有一条12英寸布线。 根据材料损耗、一个 TUSB1044就足够了。

    该器件可补偿下行信道上的10.5dB 和上行信道上的8.6dB。  您是否知道以 dB/in 为单位的 PCB 材料损失?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    COMPAL 尚未堆叠 PCB、因此目前无法评估 PCB 损耗。 根据您的经验、就 EM390材料而言、我们可以达到的最长长度是多少?

    远  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的澄清。 我查看了 EM390材料规格、并 在这一计算中使用了10GHz 时的最坏情况参数。

    估算长度时、一个1044不足以 通过12英寸的这种材料均衡10G 信号。

    如果您添加两个 TUSB1044 (17.2dB)的增益、则应该可以使用12英寸布线。 有关我在计算中使用的参数、请参阅下面的。

     

    可以有两个串联的1044、但 在执行此操作时您会缩小线性范围。 当信号超出转接驱动器的线性范围时、它会增加抖动、从而危及信号完整性、因为输入和输出变得不相关。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    如果 两个1044串联、 如何连接 SBU/AUX 和 PD?  它们是否应该并联? 还是串联? 您能为它绘制一个方框图吗? 最好能理解。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为实施方法是将第一个1044用作高速数据线路的转接驱动器、然后将第二个1044用作 SBU 多路复用器。 下面是我为了演示这一点而绘制的一个基本图:

    让我复查一下系统、确保没有错过任何内容。 我明天会得到 EOD 的建议。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我按系统运行此设计、他们建议在前1044上连接 AUX、以便更好地管理电源。 请参阅以下更新后的方框图:

    我还扩展了此图以包含 USB/DP 主机。 请注意、1044之间的蓝线(AUXp/AUXn)应通过主机附近具有相应名称的蓝线连接。

    此致!

    谢恩