您好、专家:
我们是否有关于系列二 TUSB1044的经验? 或者、如果长度太长、可以在驱动器和连接器之间的 USB (10G)/DP (1.4)路径上串联哪个转接驱动器器器器件。
远
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
感谢您的澄清。 我查看了 EM390材料规格、并 在这一计算中使用了10GHz 时的最坏情况参数。

估算长度时、一个1044不足以 通过12英寸的这种材料均衡10G 信号。
如果您添加两个 TUSB1044 (17.2dB)的增益、则应该可以使用12英寸布线。 有关我在计算中使用的参数、请参阅下面的。

可以有两个串联的1044、但 在执行此操作时您会缩小线性范围。 当信号超出转接驱动器的线性范围时、它会增加抖动、从而危及信号完整性、因为输入和输出变得不相关。

此致!
谢恩