This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:关于 VDO

Guru**** 2507975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322698/tlv757p-about-vdo

器件型号:TLV757P

您好!

我对数据表第6页"5.5电气特性(续)"上列出的 VDO 有疑问。

1) 1) VDO 的测试条件列出了每个 Vout 的范围。 了解输出电压固定器件的每个电压的 VDO 是固定的是否正确?

例如) Vout=0.9V (固定)的器件将具有1350mV (典型值)的恒定 VDO。

  Vout=3.3V (固定)的器件将具有300mV (典型值)的恒定 VDO。

或者 VDO 是否会根据输出电压逐步改变?

2) 2) 图5-15显示了5.0V 图形。 但 没有器件具有5.0V 输出电压(固定)。 5.0V 代表什么?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    Unknown 说:
    1) VDO 的测试条件列出了每个 Vout 的范围。 了解输出电压固定器件的每个电压的 VDO 是固定的是否正确?

    每个固定输出电压器件的 VDO 将遵循 EC 表中的行为。 为25°C 结温下符合规格的 VDO 提供了"典型"值、而"MAX"值是 EC 表相应"测试条件"部分中列出的整个温度范围和负载电流下的最大 VDO。

    例如、在25C 和1A 的输出电流下、您可以预计 Vout 为0.9V 的 TLV757P 具有1200mV 的 VDO。 对于在相同负载电流下但在-40至125C 整个温度范围内的相同器件、最大 VDO 将为1350mV。

    VDO 受 Vout、负载电流和温度的影响最大、对于任何给定的 LDO、VDO 将 根据其中的任何变化而变化。 数据表中与 VDO 相关的图形涵盖了各种场景、可帮助您针对特定设计中的预期条件进行更好地规划。

    Unknown 说:
    2) 图5-15显示了5.0V 图形。 但 没有器件具有5.0V 输出电压(固定)。 此5.0 V 代表什么?

    没错、图5-15展示了 TLV757P 的5V 固定输出版本图形。 虽然此器件的5V 固定版本当前无法订购、但 TLV757P 的设计使得5V 选项成为可能、图5-15显示了将由芯片设计保证的 VDO 行为。

    一般而言、我们在数据表中的信息比当前可供购买的器件更多。 另一个示例是 EC 表中规定的 VDO、其输出电压介于0.6V 和0.8V 之间。 尽管目前不存在 Vout < 0.9V 的 OPN、但 EC 表中给出的 VDO 可由芯片设计保证。

    包含此图的原因是它为预期 VDO 提供了参考点;并非所有固定 Vout 选项都在数据表中具有自己的图。 选择了3.3V 和5V 的 VDO 图作为基准、可以从中推断其他输出电压选项。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey-San、

    感谢您的支持。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    很高兴为您提供帮助、祝您愉快!

    此致、

    凯尔西