This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:FLT 和 AUXOFF 电压值

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25947EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322141/tps25947-flt-and-auxoff-voltage-value

器件型号:TPS25947

您好!

我想问问 TPS25947

我正在使用 TPS25947EVM 检查 TPS25947的运行情况。
CH2 Vout 和 CH3 Vout 短路。
FLT 和 AUXOFF 的电压测量值如下。

通道2 通道3 通道2 通道3
输入电压 输入电压 弗尔特 AUXOFF 弗尔特 AUXOFF
20伏 12V 2.1V (LED:关闭) 3.2V 0V (LED:开) 3.2V
20伏 0V 2.1V (LED:关闭) 3.2V 1.92V (LED:OFF) 0.68伏
0V 12V 2.1V (LED:关闭) 0.68伏 1.92V (LED:OFF) 3.2V
0V 0V 0V (LED:关闭) 0V 0V (LED:关闭) 0.V

首先、上述电压值是否正确?
为什么电压是2.1V 还是1.92V?
为什么电压为0.68V?
请告诉我原因。

谢谢。

吉志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi:

    是的、它们很好。

    1.电压因压降而较小。  

    2.当缺少输入电压时,该器件从 VOUT 获取电源以确保 PG 为低电平。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel!

    感谢您的答复。

    AUXOFF 可用。

    在 FLT 引脚无效时、无论 Vin 条件如何、FLT 引脚是否也会泄漏电流?

    此致

    吉志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi:

    FLT 架构是不同的。 当缺少 VIN 时、它不会保持低电平。 它将拉至电源电平。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel!

    感谢您的答复。

    "电源电平"表示 Vcc?
    如果"电源电平"是指 Vcc、我认为在没有 VIN 时 FLT 的电压将是3.3V。
    在实际测量 TPS25947EVM 的 FLT 时、FLT 电压为2.1V 或1.92V。
    为什么 FLT 电压不是3.3V?

    此致

    吉志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi:

    我是指高电平。 我们需要在 EVM 上看到发生中断的位置。 我们可以探测 Vcc 节点。  

    此致

    G·库纳尔