请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS544C25 您好!
我要通过将 Vout 命令设置为3.3V、将 TPS544C25电源编程为+3.3V。 编程后、输出电压是正确的(写入硬件并将配置存储到 NVM);然而、在下电上电后、输出电压会变为+4.2V。
对可能导致此问题的原因有什么想法吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.