This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:Vout 命令设置

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322935/tps544c25-vout-command-setting

器件型号:TPS544C25

您好!

我要通过将 Vout 命令设置为3.3V、将 TPS544C25电源编程为+3.3V。 编程后、输出电压是正确的(写入硬件并将配置存储到 NVM);然而、在下电上电后、输出电压会变为+4.2V。  

对可能导致此问题的原因有什么想法吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将尽快审查并向您提供反馈。

    在下电上电意味着"Reset VDD (重置电源)"对吧? 更改为 4.2V 后、PGOOD 是否正常? 您不应该使用 VSET 引脚、对吗? 您可以描述如何使用3.3V 输出电压来配置输出电压、并上传原理图以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Talal、

     出现此问题的最可能原因是、如果您在 VSET 引脚与 AGND 之间连接了一个电阻器、则在断电后、外部电阻器设置的 VOUT_COMMAND 值会覆盖之前 VOUT_COMMAND 操作中存储的任何值。 为了在上电时恢复 EEPROM 中存储的 VOUT_COMMAND 值、您需要将 VSET 引脚拉至 BP3。

    谢谢!
    Tomoya