您好、Bill、
我们尝试在以下原理图中调整热敏电阻以进行热关断。 我们已将 R35替换为900欧姆、并观察到发送器定期开启和关闭。 在进一步测试时、我们在 TS/CTRL 引脚和 VTSB 上观察到以下电压。
原理图:-
在 VTSB 和 TS/CTRL 处捕获的波形:-
如果 EPT 由于过热而发生、这是否正常? 我假设一旦 EPT 转移到发送器、就不会有任何功率、直到温度恢复正常、但在这种情况下、发送器会定期打开/关闭。
如果这是正常行为 、 当它检测到 过热时、我们如何关闭充电?