This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:BQ51020 NTC 查询

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320659/bq51020-bq51020-ntc-query

器件型号:BQ51020

您好、Bill、

我们尝试在以下原理图中调整热敏电阻以进行热关断。 我们已将 R35替换为900欧姆、并观察到发送器定期开启和关闭。 在进一步测试时、我们在 TS/CTRL 引脚和 VTSB 上观察到以下电压。

原理图:-

 

在 VTSB 和 TS/CTRL 处捕获的波形:-

如果 EPT 由于过热而发生、这是否正常? 我假设一旦 EPT 转移到发送器、就不会有任何功率、直到温度恢复正常、但在这种情况下、发送器会定期打开/关闭。

如果这是正常行为 、 当它检测到 过热时、我们如何关闭充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我假设一旦 EPT 转移到发送器后将不会有任何功率,直到温度恢复正常,但在这种情况下,发送器会定期打开/关闭。

    Bill J --是的,发送器应该停止电源传输以获得过温。  但必须重新为 RX 供电以检查温度、它似乎每1.5秒进行一次这样的检查。

    如果这是正常行为,  当检测到 过热时如何关闭充电?

    Bill J - 从 BQ51020的角度来看,它发送 EPT 并关闭 TX。  TX 重新开启的时间取决于 TX 设置。  此时、RX 将检查 TS 引脚并在需要时发送 EPT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我们已对照 TS/CTRL 引脚捕获了 BQ IC O/P。 我们已将 R35 (请参阅上文中的 sch)替换为560欧姆、因此 TS/CTRL 上的电压应小于100mV、EPT 数据包应由 Tx 接收。

    但我在之前的通信 Tx 中提到过、它在某个时间间隔内持续检查数据包、在此期间、一些功率将被传输到 Rx。 根据波形、出现了2个脉冲、这显示了 EPT、但第二个脉冲后 O/p 变为低电平。 为什么? 第一个脉冲上发生了什么?  

    输出在大约1.4秒内为低电平、然后在2.688秒内再次变为高电平。  

    您可以在此处帮助了解输出如何与这些脉冲同步吗?

    通常情况下、接收到 EPT 多长时间后、TX 重新开始功率传输、以便检查过热状态并采取相应措施...是否像您在之前的聊天中提到的1.5秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TX 将启动 RX。  RX 将经过启动并开启 TS 引脚、它会脉冲高以检查 NTC。  如果 NTC 上的电压连续两次脉冲处于低电平(热)状态、则会将 EPT 发送到 TX。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

     当 EPT 大于1.4V 时、我做了一些实验来使用 TS/CTRL 引脚。 下面是电路。 但我观察到的仍然是该器件的行为方式与以前相同、例如定期充电和放电。 在 TP15处低于设置电压的情况下、如下波形所示。 不知道为什么?? 根据数据表、当 TP15的电压大于100mV 且小于1.4V 时、它的充电方式是否正确? 我尝试删除 R38、但宣布该设备无法自动充电。 这是正常的吗?

     

     

    Br、

    维尼格什公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vignesh

    作为将 AD 引脚拉高至3.6V 以上的测试尝试、这将向 TX 发送不同的 EPT。

    如果 NTC 将 TS/CTRL 设置为大于100mV、则此条件应该是安全的。  请注意、仅在脉冲期间大约每1.4秒读取一次 NTC。

    如果向 TS/CTRL 施加电压、则其优先于 NTC 电压。