大家好、我有一个使用 LM5156的反激式电路、我无法通过它正确调节其电压。 当我更改 Vin (偏置)电压时、它要么会以良好的缓慢曲线进行调节、以达到设定电压的~50%、要么如果我降低偏置电压、它会过冲至设定电压、然后尝试调节回设定电压的~66%。 这是否表明 COMP 引脚设置不正确或 CS 引脚设置不正确?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cat:
感谢您使用 e2e 论坛。
输出电压调节错误的原因可能有多种。 不稳定的环路补偿便是其中之一。
如需进一步了解这一点、您能否提供以下详细信息:
-应用规格:拓扑,输入电压范围,输出电压,最大负载
-您能分享一下您的设计原理图吗?
-我们拥有用于 LM5156的快速入门计算器工具、可展示设计优化。
请根据您的电源拓扑填写计算器:
https://www.ti.com/product/LM5156#design-tools-simulation
谢谢、此致、
尼克拉斯
这是该行为的图像。 紫色是输出电压。 黄色是打开 Vin 的3V3信号(未显示)。
电路规格:
拓扑-反激式
输入电压- 14 - 16.8V
输出电压- 1500V
电流- 0.005A
e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56.xlsx

我已经检查了它们。 我没有找到一个很好的理由来监管这种做法。 我探测了 FB 引脚、该引脚噪声很大、但可正确调节为1V、直到压降开始发生、然后它随输出电压缓慢下降。 我还尝试在分压器上添加一个高频滤波电容器、但它没有影响调节。 还有其他方法来清除该噪声? 除了升高 CVR 值并移除斜率补偿外、还有办法将此芯片推入 DCM 而不是 CCM。 我想知道我的磁性元件是否不喜欢 CCM、并会导致振荡。
尊敬的 Cat:
FB 上的滤波电容器可能会减慢调节环路速度、因此总体行为会变得更糟。
相反、我建议同时减小高侧和低侧电阻器的尺寸。
以下应用手册对此进行了详细说明:
https://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf
此致、
尼克拉斯