This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:电压调节

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320271/lm5156-voltage-regulation

器件型号:LM5156

大家好、我有一个使用 LM5156的反激式电路、我无法通过它正确调节其电压。 当我更改 Vin (偏置)电压时、它要么会以良好的缓慢曲线进行调节、以达到设定电压的~50%、要么如果我降低偏置电压、它会过冲至设定电压、然后尝试调节回设定电压的~66%。 这是否表明 COMP 引脚设置不正确或 CS 引脚设置不正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cat:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    输出电压调节错误的原因可能有多种。 不稳定的环路补偿便是其中之一。
    如需进一步了解这一点、您能否提供以下详细信息:

    -应用规格:拓扑,输入电压范围,输出电压,最大负载
    -您能分享一下您的设计原理图吗?
    -我们拥有用于 LM5156的快速入门计算器工具、可展示设计优化。
    请根据您的电源拓扑填写计算器:
    https://www.ti.com/product/LM5156#design-tools-simulation

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该行为的图像。 紫色是输出电压。 黄色是打开 Vin 的3V3信号(未显示)。  

    电路规格:

    拓扑-反激式

    输入电压- 14 - 16.8V

    输出电压- 1500V

    电流- 0.005A

    e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cat、您好!

    大约1.4秒后、电路似乎出现了一些变化。 一开始、转换器似乎进行调节和切换。 当输出电压开始降低时、转换器似乎不再切换(信号上没有噪声)。

    您知道1.4秒后发生了什么吗?

    例如、您可以检查 LM5156的电压、以检查那里是否有任何变化。

    请另检查 BIAS、UVLO、COMP、SS、以查看当输出开始降低时那里是否有变化。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,似乎有些比赛条件。 我已经在斜率补偿电阻器上增加了1k 并调整了 COMP 值、现在它上升到电压并在几秒钟内缓慢降低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cat:

    感谢您的反馈、很抱歉耽误您的时间。
    您是否也按照 Brigitte 的要求检查了其他引脚?

    检查 FB 处的信号可能也会有意思。 由于该引脚通过30M Ω 电阻器连接到输出、因此该引脚对噪声非常敏感。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了它们。 我没有找到一个很好的理由来监管这种做法。 我探测了 FB 引脚、该引脚噪声很大、但可正确调节为1V、直到压降开始发生、然后它随输出电压缓慢下降。 我还尝试在分压器上添加一个高频滤波电容器、但它没有影响调节。 还有其他方法来清除该噪声? 除了升高 CVR 值并移除斜率补偿外、还有办法将此芯片推入 DCM 而不是 CCM。 我想知道我的磁性元件是否不喜欢 CCM、并会导致振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cat:

    FB 上的滤波电容器可能会减慢调节环路速度、因此总体行为会变得更糟。
    相反、我建议同时减小高侧和低侧电阻器的尺寸。
    以下应用手册对此进行了详细说明:
     https://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的资源。 我确实将分压器电阻从30M/20k 降低到15M/10k、但没有影响输出。 我的确将 CRV 更改为51m 并移除了斜率补偿、现在我的输出非常稳定~900V 并且产生了噪声(您可以在黄色迹线上看到) 似乎消失、但我无法将电压提高至超过900V、达到我所需的1500V

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cat:

    感谢您的反馈。
    可以拍摄开关节点的放大波形快照吗?
    该器件可能会达到最大占空比限制、因此无法进一步提升输出。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以实现它。 如果问题达到最大占空比、增加(或减少)开关频率是否允许进一步提升。 我认为有可能会出现这种情况、因为提升电压的唯一方法是减小 CVR 值(每个周期增加变压器中的电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cat:

    是的、开关频率会影响最大占空比能力。

    在最低开关频率设置下可以实现最高占空比。
    但是、根据您之前发送的 Excel 计算器、FSW 已设置为100kHz、这是建议的最低操作 FSW。

    此致、
    尼克拉斯