Other Parts Discussed in Thread: TPS62932
大家好、
是否有可用的最大功率数据?
最好有一个图形显示输出电压或输出功率在一个轴上、而输出电流在另一个轴上。
客户假设5V× 3.5A = 17.5W。 并且希望通过数据进行保证。
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Goto:
我们的器件实施了逐周期电流限制、它会将 IL 钳位至 CURRENT_LIMIT。 我认为最大输出功率将是 Current_Limit 乘以 5Vout、此处的 Current_Limit 应该是 平均值。 数据表列出了峰值(高侧 OC)和谷值(低侧 OC)。 如果触发了 PEAK_OC、则平均值应为 PEAK_OC 减去1/2* IL_RIPPLE。
您的情况 3.5A 非常大、甚至高于 PEAK_OC 3.4A、器件无法输出如此高的电流、输出电压将降至0、并将触发 UVP。