This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:最大功率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321765/tps62932-max-power

器件型号:TPS62932

大家好、

是否有可用的最大功率数据?

最好有一个图形显示输出电压或输出功率在一个轴上、而输出电流在另一个轴上。

客户假设5V× 3.5A = 17.5W。 并且希望通过数据进行保证。

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    TPS62932可支持22Vout_max 和2A Iout_max。 但  输出功率越高、热性能就越差。 客户需要检查此应用中的热性能。

    有关您的应用、5V 3.5A、我们的器件无法支持高于2A 的电流。 3.5A 输出电流将触发器件电流限制。

    您的输入电压是多少? 我可以帮助您选择其他合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    客户希望了解 OCP 开启所需的短时间内允许的最大功率。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我们的器件实施了逐周期电流限制、它会将 IL 钳位至 CURRENT_LIMIT。 我认为最大输出功率将是 Current_Limit 乘以 5Vout、此处的 Current_Limit 应该是 平均值。 数据表列出了峰值(高侧 OC)和谷值(低侧 OC)。  如果触发了 PEAK_OC、则平均值应为 PEAK_OC 减去1/2* IL_RIPPLE。

    您的情况 3.5A 非常大、甚至高于 PEAK_OC 3.4A、器件无法输出如此高的电流、输出电压将降至0、并将触发 UVP。