大家好、
是否有可用的最大功率数据?
最好有一个图形显示输出电压或输出功率在一个轴上、而输出电流在另一个轴上。
客户假设5V× 3.5A = 17.5W。 并且希望通过数据进行保证。
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Goto:
TPS62932可支持22Vout_max 和2A Iout_max。 但 输出功率越高、热性能就越差。 客户需要检查此应用中的热性能。
有关您的应用、5V 3.5A、我们的器件无法支持高于2A 的电流。 3.5A 输出电流将触发器件电流限制。
您的输入电压是多少? 我可以帮助您选择其他合适的器件。
尊敬的 Miranda:
客户希望了解 OCP 开启所需的短时间内允许的最大功率。
此致、
您好!
我的同事稍后会给您回复!
BRS
资旭
尊敬的 Goto:
我们的器件实施了逐周期电流限制、它会将 IL 钳位至 CURRENT_LIMIT。 我认为最大输出功率将是 Current_Limit 乘以 5Vout、此处的 Current_Limit 应该是 平均值。 数据表列出了峰值(高侧 OC)和谷值(低侧 OC)。 如果触发了 PEAK_OC、则平均值应为 PEAK_OC 减去1/2* IL_RIPPLE。
您的情况 3.5A 非常大、甚至高于 PEAK_OC 3.4A、器件无法输出如此高的电流、输出电压将降至0、并将触发 UVP。