是否有关于 TSET 编程的指导?
数据表给出了 IPCC 运行的最小频率、但没有提及将其设置得太低的问题。 例如、如果最大频率为600kHz、TSET 选项1 (48.9kHz)会有什么影响? 为什么不对所有开关频率使用选项1? 选择具有更高最小频率的 TSET 有什么优势(假设正常运行高于该频率)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有关于 TSET 编程的指导?
数据表给出了 IPCC 运行的最小频率、但没有提及将其设置得太低的问题。 例如、如果最大频率为600kHz、TSET 选项1 (48.9kHz)会有什么影响? 为什么不对所有开关频率使用选项1? 选择具有更高最小频率的 TSET 有什么优势(假设正常运行高于该频率)?
您好!
我曾尝试使用390V 输入和具有100kHz 谐振频率的12V、15A 输出来运行仿真。
我使用了两种不同的 TSET 选项进行仿真、从而使 ISNS 和 VBLK 电阻器保持相同。
当我使用选项5时、稳态期间 VFB 副本为3.8V、而当我使用选项1时、VFB 副本为2.52V。 通过选择最低选项、您可以看到 VFBreplica 的动态范围已缩小。
此致
马尼坎塔
如果我理解这意味着你建议使用低于最低频率的最高选项,以最大化 VFBreplica 的动态范围。 这是否正确?
是的、正确。 此外、这会使突发模式设置对电阻值变化的承受能力较低。
此表还具有3.5V OCP 和4V OCP 列。 为 OCP 选择3.5V 或4V 的影响或原因是什么?
OCP 的选择取决于应用。 如果您可以在 MOSFET 的初级侧施加额外的应力(尤其是在启动期间)、则可以使用4V 的 OCP 选项。
此致
马尼坎塔