This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:建议的 TSET 编程

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322488/ucc25660-recommended-tset-programming

器件型号:UCC25660

是否有关于 TSET 编程的指导?

数据表给出了 IPCC 运行的最小频率、但没有提及将其设置得太低的问题。  例如、如果最大频率为600kHz、TSET 选项1 (48.9kHz)会有什么影响?  为什么不对所有开关频率使用选项1?  选择具有更高最小频率的 TSET 有什么优势(假设正常运行高于该频率)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要根据 转换器的最小频率选择 TSET 选项。 TSET 选项决定内部时间常数和内部 VCR 发生器的计时器增益。

    例如:如果 应用中的最低频率为80kHz、我会选择任何支持80kHz 或更低频率的 TSET 选项。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试使用390V 输入和具有100kHz 谐振频率的12V、15A 输出来运行仿真。

    我使用了两种不同的 TSET 选项进行仿真、从而使 ISNS 和 VBLK 电阻器保持相同。

    当我使用选项5时、稳态期间 VFB 副本为3.8V、而当我使用选项1时、VFB 副本为2.52V。 通过选择最低选项、您可以看到 VFBreplica 的动态范围已缩小。

    此致

    马尼坎塔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Manikanta P.

    据我所知、这意味着您建议使用低于最小频率的最高选项、以便更大限度地扩大 VFBreplica 的动态范围。  是这样吗?

    该表还包含适用于3.5V OCP 和4V OCP 的列。  为 OCP 选择3.5V 或4V 会带来哪些影响或原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解这意味着你建议使用低于最低频率的最高选项,以最大化 VFBreplica 的动态范围。  这是否正确?

    是的、正确。 此外、这会使突发模式设置对电阻值变化的承受能力较低。

    此表还具有3.5V OCP 和4V OCP 列。  为 OCP 选择3.5V 或4V 的影响或原因是什么?

    OCP 的选择取决于应用。 如果您可以在 MOSFET 的初级侧施加额外的应力(尤其是在启动期间)、则可以使用4V 的 OCP 选项。

    此致

    马尼坎塔