This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503-Q1:TPS628503QDRLRQ1

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319757/tps628503-q1-tps628503qdrlrq1

器件型号:TPS628503-Q1

由于 MSL 不匹配、新批次传入在 IQC 暂停。

规范表标注了 MSL 1、但传入批次其原始标签存在 MSL 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thamarong,  

    感谢您联系我们。

    我们将深入探讨此主题、最迟将于星期五回复您。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thamarong

    2023年10月25日、该器件的 MSL 等级从 MSL 2变为 MSL 1。 根据批次编号、部件是在实施 MSL 等级更改之前生产的、因此仍然具有 MSL 2等级。

     PCN:  20231004002涵盖了此更改 (请参阅随附的图以供参考)。

    希望我的回复能解答您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Thamarong,

    我现在将关闭该主题、因为我已经在您的查询中。  您只需在下方添加注释即可重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决、有 thks