This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:是否可以使用不同于建议值的电感?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322504/tps563231-is-it-possible-to-use-an-inductance-different-from-the-recommended-value

器件型号:TPS563231

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS563231、对电感值有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据数据表 P.14、 列出了电感和输出电容的建议值。
是否可以将 L1与22uH(100m Ω)配合使用?

电路条件如下。
・μ V 输入电压:5V
・μ V 输出电压:3.3V
・μ A 输出电流:1.6Amax

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    使用电感过大的电感器会导致环路稳定性问题。

    TPS563231是一款具有 D-CAP3控制功能的转换器、此控制器使用输出电压纹波来控制其环路。 如果我们使用大电感器、则纹波将小得多、环路将变得不稳定。

    我们不建议使用22uH 电感器、请按照我们的数据表选择3.3uH 或4.7uH 电感器以实现3.3V 的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    感谢您的答复。

    我知道22uH 过大、不建议这样做。

    我将与客户分享、并将电感更改为建议的3.3uH 或4.7uH。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市