请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563231 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TPS563231、对电感值有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
根据数据表 P.14、 列出了电感和输出电容的建议值。
是否可以将 L1与22uH(100m Ω)配合使用?
电路条件如下。
・μ V 输入电压:5V
・μ V 输出电压:3.3V
・μ A 输出电流:1.6Amax
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市