This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:EMI 输入滤波器设计

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320923/tlvm13660-emi-input-filter-design

器件型号:TLVM13660
主题中讨论的其他器件:TPS2663TPS2660

大家好!
我们正在设计适用于工业自动化应用的 PLC。
PLC 接收来自通用工业24VDC 电源的输入(不在我们的电源范围内)。
电源是否为工业级、是否符合 EMI/EMC 标准、电源的输出是否可以被过滤、调节、吸收浪涌。 在这种情况下、我们应该在电路的输入侧提供什么样的保护。 然后、输入驱动根据 TI 原理图参考设计的直流/直流转换器。 但是、24VDC 输入也将在 ADR74413r 的帮助下用于驱动电源的 IO
有人可以推荐一个输入侧电路,该电路应将未经过滤的24VDC 转换为经过滤的24VDC 电源,包括 ESD、EFT 和瞬态浪涌保护(包括典型工业环境中的)。
此致、
古拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您似乎在要求更多关于输入电源路径保护电路的内容、这些电路可以是电子保险丝、二极管控制器等、与直流/直流 SMPS 转换器无关。

    该主题将分配给 LP-PS 组织、相应的工程师将研究如何回答此问题。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    TPS2660和 TPS2663是适合在系统输入端使用的电子保险丝器件、用于处理浪涌事件。

    请参阅应用手册  https://www.ti.com/lit/an/slva833d/slva833d.pdf

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。

    但请清楚我的理解。 根据电子保险丝 TPS2660的原理图、图中显示了一个 SMCJ28CA 晶体管、它将吸收浪涌瞬变、防止其进入 TPS2660。

    我担心,不是 SMCJ28CA 自己必须吸收这种 trabsilent 和它不会损坏 trasil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    浪涌事件中的能量含量不是那么高。  SMCJ28CA 二极管可轻松处理+/-500V 2Ω 浪涌事件。 如果要应对高水平的浪涌、可能需要增大 TVS 二极管的尺寸(SMD 型)  

    您的目标是哪一种?

    https://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf 

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我再次感谢您的及时回复。

    说到电压电平、我们正在开发的设备是一个具有内置 HMI 的工业 PLC。 预计可在工业环境中使用,理想情况下安装在电气面板上,由基于 SMPS 的交流/直流电源24VDC (面板中使用的所有24VDC 设备的通用电源)驱动,最理想情况下应符合 EMI/EMC 标准。 但是、由于我们不会指定任何特定电源或为我们的设备提供任何电源、因此我们需要使其自身能够承受浪涌、ESD 和 EFT。 这意味着我们需要针对 EMI/EMC 对 PLC 进行单独测试。 现在,由于在控制面板内部,所有电缆(电源/信号)并行运行,我相信4KV / 2000A 尖峰是我们应该测试. 这就像最糟糕的 CASS 情形。  

    您能建议输入侧 EMI 滤波器、电容器和浪涌保护器件的原理图吗? 24VDC 时、我们器件的额定电流约为2A。

    此致、

    古拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要在输入端使用一些无源滤波器来支持4kV 电压。 我们没有相同的参考设计。 如果您有任何关于器件型号的问题、请告知我们、

    此致  

    勒凯什