主题中讨论的其他器件:TPS2663、 TPS2660
大家好!
我们正在设计适用于工业自动化应用的 PLC。
PLC 接收来自通用工业24VDC 电源的输入(不在我们的电源范围内)。
电源是否为工业级、是否符合 EMI/EMC 标准、电源的输出是否可以被过滤、调节、吸收浪涌。 在这种情况下、我们应该在电路的输入侧提供什么样的保护。 然后、输入驱动根据 TI 原理图参考设计的直流/直流转换器。 但是、24VDC 输入也将在 ADR74413r 的帮助下用于驱动电源的 IO。
有人可以推荐一个输入侧电路,该电路应将未经过滤的24VDC 转换为经过滤的24VDC 电源,包括 ESD、EFT 和瞬态浪涌保护(包括典型工业环境中的)。
此致、
古拉夫