This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:TLV70233间歇输出压降问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320882/tlv702-tlv70233-intermittent-output-dropout-issue

器件型号:TLV702

大家好、

我们遇到了以下问题:  
TLV70233间歇输出(3.3V)压降。
客户端在3.3V 时观察不到输出。 但是、在返回工厂后、我们无法重现问题。

下面是 我们观察到的一些信息。
1. 最大输出电流为100mA。
2. 输入应该是稳定的。
3.  环境温度约为35°C
4. 输出电容接近25uF。
5. 这些是新生产的电路板,并完全涂敷保形涂层。

 我尝试过哪些实验但无法重现问题:
1.热测试:-40°C~100°C
2.动态负载:100mA~400mA
3. 污染实验

是否有任何相关案例或可能的方法重现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我在原理图中看不到任何会导致问题的内容、我还查看了该器件以前出现的类似此问题的任何文档、但无法找到这些文档。  

    当您在工厂进行测试时、您是用仍在电路板上的器件进行测试、还是将其拆除以便进行测试? 当器件未调节至3.3V 时、是否验证了监控器正在为 EN 引脚输出高电平信号? 没有3.3V 电压时、器件是否非常苛刻?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢你的回复。

    以下是 您的问题和其他信息的答案:
    1.设备始终在板上。
    2.我们有另一个使用相同5V 电压和 监控器 的电路来获得另一3.3V 电压,但是这个3.3V 电压是稳定的。 因此我们 推断使能引脚信号良好。
    3.我们不知道3.3V 电压消失了是不是很热(它只发生在终端客户)。

    4. 事件持续时间约为200ms ~1.5s。
    5.每天大约发生5次。

    我们对此完全感到困惑,同时,我们也无法推测原因。
    因此、我们希望了解 TI 在数据库中是否有任何可以参考的与 LDO 相关的事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    看起来实际上有2个独立的监控器、它们是同一个器件型号。 是这样吗? 只是想确认。 如果其中一个正在工作,另一个也可能工作。

    如果没有有关故障的波形或任何其他信息、我们也很难推测、尤其是因为原理图实现看起来不错。 电力线上可能会出现一些电压瞬变、从而导致出现一些不良行为、如果在发生这种情况时看不到这些波形、我们就无法对此进行大量故障排除。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的评分

    我们有2个  独立的监控器、一个用于 DSP 电源(降压转换器)、另一个用于传感器(LDO)。 我们确认 DSP 工作正常、因此主管
    应该做得好

    以下是发生事件时 DSP 前导的波形:  
    采样率= 200ms
    3.3V 下降时间= 400ms

    我正在等待另一位遇到此问题的客户;也许我们可以现场有人可以为我们提供更多信息。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    明白了。  

    不幸的是、200ms 的周期太长、无法详细了解此事件期间发生的情况、更重要的是、我们还需要查看输入端发生的情况、以确定可能发生了什么导致事件。 所以、我将不得不等待、希望其他客户能够提供更多数据、因为此时我还不足以处理这些数据。

    此致、

    尼克