大家好、
我们遇到了以下问题:
TLV70233间歇输出(3.3V)压降。
客户端在3.3V 时观察不到输出。 但是、在返回工厂后、我们无法重现问题。
下面是 我们观察到的一些信息。
1. 最大输出电流为100mA。
2. 输入应该是稳定的。
3. 环境温度约为35°C。
4. 输出电容接近25uF。
5. 这些是新生产的电路板,并完全涂敷保形涂层。
我尝试过哪些实验但无法重现问题:
1.热测试:-40°C~100°C
2.动态负载:100mA~400mA
3. 污染实验
是否有任何相关案例或可能的方法重现问题?