This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:计时器故障和充电电流设置

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322519/bq24620-timer-failure-and-charging-current-setting

器件型号:bq24620

大家好、

Q1:计时器故障

该文档描述了如果电池未充满电5小时、它将进入计时器故障状态。 如果启用 CE 或该值小于阈值、则可以退出计时器故障状态。 阈值是否为125mV?  经过客户实际测试、发现5小时后计时器出现故障。 VFB 引脚电压为63、但仍无法退出计时器故障。 需要将其断电并恢复以退出计时器故障。  

测试电池充满电需要17小时。  根据该文档、可以理解、当电源未中断时、需要三个计划的故障。   在实际测试中、它通常在前5小时进入计时故障状态、但在接下来的12小时连续充电后无法进入故障状态、因此它可以充满电。

Q2: 充电电流设置

如以下手册第13页所示、8.3.2、Viset 为0.16V、RSR 为10mΩ、而 Icharge 为800mA。  根据以下公式正确计算充电电流。  根据以下公式、将 RSR 更改为40mΩ、将 Icharge 更改为800mA、Viset 应为0.64V。 实际 Viset 需要增加到0.94V、RSR 连接到40mΩ、Icharge 连接到850mA。  它不符合以下算法、应如何正确计算它?

此致、
安妮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您与我们联系!

    Q1:计时器故障

    当电池电压低于再充电(Vrech)阈值时、计时器故障将清除(请参阅下面的充电曲线)。

    david he1 说:
    VFB 引脚电压为63、仍然无法退出计时器故障。

    根据下表、VFB 引脚电压通常为125mV (相对于 Vreg)。 VFB 上约为1.675V (1.8V - 0.125V = 1.675V)。

    对于17小时充电测试、器件应在5小时后进入计时器故障、然后需要进行下电上电以重新启动计时器。 是否在5小时后循环供电? 在接下来的12小时内、设备是如何在此处恢复充电的?

    Q2: 充电电流设置

    实际的 Viset 需要增加到0.94V,RSR 到40mΩ,Icharge 到850mA。

    您能进一步说明一下吗? 您是否在这些条件下进行了测试?

    此致、  

    A·克德尔