您好、TI 员工:
1)。 在 BOM 文档中查找那些未填充的器件的缺失信息。
TPS712xxEVM 用户指南:(https://www.ti.com/lit/ug/sbvu010/sbvu010.pdf?ts = 1707263307112&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS712)


您能否提供这些 BOM 值?
2)。 我尝试根据同样的 EVM 文档实现4个 LDO 输出。 附加的图片和中显示了实际测量(轻负载)显示了不同的输出电压饱和电平:
名称 输入电压 VOUT (饱和)
DVDD_LDO >= 2.7V 1.7V
VDDPST_LDO >= 5V 4.7V (该电压似乎在轻负载时运行良好)
VBVCO_LDO >= 2.6V 1.8V
AVDD_LDO >= 3.1 V 3分钟

您能评论一下 BOM 值选择吗? 如果您发现我的实施中存在任何问题、请告诉我。
谢谢!