This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS712:LDO EVM 文档缺少 BOM +测量结果

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322494/tps712-ldo-evm-doc-missing-bom-measurement-findings

器件型号:TPS712

您好、TI 员工:

1)。 在 BOM 文档中查找那些未填充的器件的缺失信息。  

TPS712xxEVM 用户指南:(https://www.ti.com/lit/ug/sbvu010/sbvu010.pdf?ts = 1707263307112&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS712)

您能否提供这些 BOM 值?

2)。 我尝试根据同样的 EVM 文档实现4个 LDO 输出。 附加的图片和中显示了实际测量(轻负载)显示了不同的输出电压饱和电平:

名称         输入电压          VOUT (饱和)

DVDD_LDO      >= 2.7V       1.7V

VDDPST_LDO   >= 5V         4.7V  (该电压似乎在轻负载时运行良好)

VBVCO_LDO    >= 2.6V       1.8V

AVDD_LDO      >= 3.1 V       3分钟

您能评论一下 BOM 值选择吗? 如果您发现我的实施中存在任何问题、请告诉我。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hua Chen,  

    Unknown 说:
    我找到了实际的测量结果(轻载)显示了不同的输出电压饱和水平

    对于轻负载、您正在考虑什么因素?

    [报价 userid="546927" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322494/tps712-ldo-evm-doc-missing-bom-measurement-findings ]并且、如果您发现我的实施存在任何问题、请告诉我吧?

    您的 R1值实际上是200k 吗? 或者您的电阻器值是多少?

    此致!

    朱利耶特