This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430:如何从 WD 禁用(SET0 = 1、SET1 = 0)切换到9ms/195ms 设置(SET0 = 0、SET1 = 1)然后返回到 WD 禁用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321487/tps3430-how-to-switch-from-wd-disable-set0-1-set1-0-to-9ms-195ms-setting-set0-0-set1-1-and-back-to-wd-disable

器件型号:TPS3430

尊敬的 TI 支持:

如果我在 WD 禁用(SET0 = 1、SET1 = 0)和 9ms/195ms 设置(SET0 = 0、SET1 = 1)之间切换、则我需要知道 SET0、SET1信号的正确顺序。 因此它需要更改两个信号。 在这种情况下、我能否同时切换两个信号?  我附上了用于说明的原理图。 如果我一次只能切换1个信号、则 WD 设置会不正确、很难更改、因此 在这种情况下、我不知道如何设置 SET0 = 0、SET1 = 1。 CWD = 10k 至 VDD、因此我不使用可编程 CWD。

谢谢

此致

左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libor:

    切换 SET 引脚的唯一方法是一次切换一个。

    更改引脚状态和需要置位复位之间存在500us 的延迟。

    此致!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果我只切换一个引脚、那么我将启用 WD:"SET0 = 0、SET1 = 0"或"SET0 = 1、SET1 = 1"模式、但我需要"SET0 = 0、SET1 = 1"。  这意味着我在不同的模式下启用 WD、然后我需要切换到 "SET0 = 0、SET1 = 1"、但我不确定能否在 WD 运行时简单地切换模式、我猜不会、但请告诉我。 您能否说明将 器件从"SET0 = 1、SET1 = 0"(WD 禁用)更改为"SET0 = 0、SET1 = 1"的正确顺序? 请告诉我这两种方式的顺序(从"禁用"更改为"启用"、从"启用"更改为"禁用")。 非常感谢!

    此致

    左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libor:

    如果我正确理解您的情况、TPS3430数据表中就介绍了这个确切用例

    如果您的问题得到了解答、请告诉我、或者您需要进一步说明。

    此致!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andrew、您好!

    让我再问一个问题。 数据表中显示了2 张图片、其顺序是、SET0和 SET1均以500us 的延迟更改(图6-3和7-4)。 但图片还显示了 VDD1 VDD2的压降、这被称为复位事件、但将器件电源电压切换至 UVLO 以下会使设计复杂化(WD 器件的复杂原理图)、因此、  在本例中、我可能不会将此器件用于我们的应用。 我不确定这些图片6-3和7-4是否 适用于我的情况、因为在我看来   、从"WD 已禁用"切换到模式"SET0 = 0、SET1 = 0"或"SET0 = 1、SET1 = 1"非常简单、切换到模式"SET0 = 0、 SET1 = 1"非常复杂。 因此、 如果在"WD 被禁用"和 "SET0 = 0、SET1 = 1"模式之间进行切换、则是否需要施加仅500us 延迟、还是需要通过将电源切换到 UVLO 以下来施加500us 延迟和复位事件?

    谢谢!

    此致

    左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libor:

    最后我对误解感到抱歉。 我建议切换到 TPS3436CCCBGDDFRQ1、因为它具有独立的 WD-EN 引脚以及用于调节的 SETx 引脚。  

    这应该可以解决从 Setx=01切换到 Setx=10而不触发 RESET 生效的问题

    此致!

    安德鲁