尊敬的 TI 支持:
如果我在 WD 禁用(SET0 = 1、SET1 = 0)和 9ms/195ms 设置(SET0 = 0、SET1 = 1)之间切换、则我需要知道 SET0、SET1信号的正确顺序。 因此它需要更改两个信号。 在这种情况下、我能否同时切换两个信号? 我附上了用于说明的原理图。 如果我一次只能切换1个信号、则 WD 设置会不正确、很难更改、因此 在这种情况下、我不知道如何设置 SET0 = 0、SET1 = 1。 CWD = 10k 至 VDD、因此我不使用可编程 CWD。
谢谢
此致
左侧