大家好、我对 TINA 和 Spice 模型有几个问题: LMR23610A 未加密同相和反相 PSpice 瞬态模型
1.加载模型时返回消息"存在多个子电路或在文件中找到模型"如何更正?
2.是否可以对 LDR 的噪声进行仿真?
3. SUBCKT LMR23610A_TRANS SW BOOT VCC FB EN_SYNC AGND VIN PGND PAD 参数:MODE=0、MODE 指的是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我对 TINA 和 Spice 模型有几个问题: LMR23610A 未加密同相和反相 PSpice 瞬态模型
1.加载模型时返回消息"存在多个子电路或在文件中找到模型"如何更正?
2.是否可以对 LDR 的噪声进行仿真?
3. SUBCKT LMR23610A_TRANS SW BOOT VCC FB EN_SYNC AGND VIN PGND PAD 参数:MODE=0、MODE 指的是什么?
谢谢
您好!
1.您使用哪个程序来加载此模型? 如果使用 PSPICE for TI、在将模型加载到 PSPICE 中时、以下教程应该会有所帮助: www.ti.com/.../6162754989001
这些是我们为此提供的规定的仿真曲线
为了模拟特定电路上的噪声、请查看本主题以获取更多信息: 模拟噪声
3.我不确定,但"Mode = 0"可能与电路的创建有关,并且是一个变量集,以确保模型按预期运行。
谢谢!
约书亚奥地利