This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:仿真帮助

Guru**** 2387750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317425/lmr23610-simulation-help

器件型号:LMR23610

大家好、我对 TINA 和  Spice 模型有几个问题: LMR23610A 未加密同相和反相 PSpice 瞬态模型

1.加载模型时返回消息"存在多个子电路或在文件中找到模型"如何更正?

2.是否可以对 LDR 的噪声进行仿真?

3.  SUBCKT LMR23610A_TRANS SW BOOT VCC FB EN_SYNC AGND VIN PGND PAD 参数:MODE=0、MODE 指的是什么?

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的仿真团队交谈、并尽快与您联系。

    LDR 指什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您使用哪个程序来加载此模型? 如果使用 PSPICE for TI、在将模型加载到 PSPICE 中时、以下教程应该会有所帮助: www.ti.com/.../6162754989001

    这些是我们为此提供的规定的仿真曲线  

    为了模拟特定电路上的噪声、请查看本主题以获取更多信息: 模拟噪声

    3.我不确定,但"Mode = 0"可能与电路的创建有关,并且是一个变量集,以确保模型按预期运行。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错字我是指 LMR、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我正在使用 Tina、您是否建议使用 PSPICE   

    2. ACK

    3. ACK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TI 不再正式支持与 PSPICE 模型一起使用的 TINA。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将模型导入 LT spice:

    3.3V 输出无纹波/无噪声、SW 引脚为直流。 您可以在末端检查模型以确认我的结果吗?  当 MODE = 0V 时、

    输出为0V。  

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模式是一个用于更快到达输出端的参数。 MODE = 0将提供启动波形、Mode = 1将提供稳态波形。 输出应该是3.3V。这是我在 PSPICE for TI 中运行相关电路时得到的启动波形。

    请注意、不保证这些模型能与 LT Spice 一起使用、TI 仅正式支持 PSPICE for TI

    谢谢!

    约书亚奥地利