我们在其中一个设计中使用了 TPS63900。 在空载时、TPS63900消耗的是6mA、该值明显高于数据表中指示的75nA 额定静态电流(Iq)。 问题可能与布局有关、我们需要有人审查。 TPS63900的布局和布局如下所示。 蓄电池通过75mm 电缆连接。 是否应该考虑在 TPS63900的输入处再增加一个大容量电容器?
原理图:

放置:

布局:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ashok:
TPS63900可通过脉冲之间的长睡眠时间实现低电流。 因此、如果您使用万用表、则需要确保万用表经常进行采样、然后万用表才会显示值以获得准确的值。 如果使用脉冲电流、万用表通常提供的 RMS 电流通常高于平均电流。
还请检查您使用的输入电容器的漏电流。
例如、您也可以从电路板上检查以移除 TPS63900、然后仅使用外部元件检查您在电路板上测量到的输入电流。
此致、
布里吉特