This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:无负载时高静态电流(Iq)问题:布局审查

Guru**** 2571465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319679/tps63900-issue-with-high-quiescent-current-iq-at-no-load-layout-review

器件型号:TPS63900

我们在其中一个设计中使用了 TPS63900。 在空载时、TPS63900消耗的是6mA、该值明显高于数据表中指示的75nA 额定静态电流(Iq)。 问题可能与布局有关、我们需要有人审查。 TPS63900的布局和布局如下所示。 蓄电池通过75mm 电缆连接。 是否应该考虑在 TPS63900的输入处再增加一个大容量电容器?

原理图:

放置:

 

布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您的原理图和布局都不错、它们不应导致高消耗量。 您是否可以帮助捕获电感器的电流?

    除了意想不到的高消费,其他行为是可以的,对吗?

    关于更多的输入电容器、具体取决于 输入电缆的型号、只需确保没有大纹波、并且输入端的过冲就足够了。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查看布局。 我忘记提一下、它是一个4层板。 到输入电容器接地端子的最近接地(GND)过孔距离为4mm。 这是否会导致电流增加?

    此致

    阿霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    这不应该在无负载时导致高消耗。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    如何测量输入电流? 此外、您是否确定绝对没有负载电流? 例如、将一些电阻分压器用于输出上的某些用途、等等。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    电流输入端使用连接在电池和 TPS63900输入端之间的串联万用表进行测量。 TPS63900的输出为开路。

    此致

    阿霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    TPS63900可通过脉冲之间的长睡眠时间实现低电流。 因此、如果您使用万用表、则需要确保万用表经常进行采样、然后万用表才会显示值以获得准确的值。 如果使用脉冲电流、万用表通常提供的 RMS 电流通常高于平均电流。

    还请检查您使用的输入电容器的漏电流。

    例如、您也可以从电路板上检查以移除 TPS63900、然后仅使用外部元件检查您在电路板上测量到的输入电流。

    此致、

    布里吉特