This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:BQ25731 VBUS 在开关启动时出现电压尖峰

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322438/bq25731-bq25731-vbus-voltage-spike-upon-switching-startup

器件型号:BQ25731

您好!

我正在寻找使用 BQ25731诊断定制 PCB 的方法。

我遇到的问题是、在切换启动时为连接的电池充电时、输入电压尖峰会在相当长的时间内远高于电源电压。 请参阅以下相对于 Q4 MOSFET (蓝色)的 VBUS 布线(黄色)。

VBUS 会在5ms 内从5V 变为9.4V。 我看到多个电源的5V 输入产生高达23V 的尖峰。

我的硬件配置:

  • BQ25731使用4.7uH 的电感器以400kHz 的频率进行设置。
  • BQ25731有一个正在充电的14.6V 标称4节电池。
  • 我在 BQ25731的 VBUS 侧有134uF 的有效电容、负责选择的电容器的直流偏置。
  • BQ25731的 VBAT 侧的有效电容为156uF、同时也考虑了所选电容器的直流偏置。

我的寄存器/固件配置

  • 所有 POR 默认设置。

在切换开始时、通过在已插入5V 的情况下切换 CHRG_INHIBIT 寄存器、我似乎一直得到23V 的最大电压尖峰。

如果我们可以将其移至非公开的主题、我可以提供原理图/设计文件。

谢谢。

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我已经给你发送了一个友谊请求。 请通过 e2e 消息系统提供原理图。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Munir,

    对于遇到此问题的人、请务必检查补偿器电路。 我有一个4.7uF 的电容器、该电容器应该是4.7nF……