请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25731 您好!
我正在寻找使用 BQ25731诊断定制 PCB 的方法。
我遇到的问题是、在切换启动时为连接的电池充电时、输入电压尖峰会在相当长的时间内远高于电源电压。 请参阅以下相对于 Q4 MOSFET (蓝色)的 VBUS 布线(黄色)。

VBUS 会在5ms 内从5V 变为9.4V。 我看到多个电源的5V 输入产生高达23V 的尖峰。
我的硬件配置:
- BQ25731使用4.7uH 的电感器以400kHz 的频率进行设置。
- BQ25731有一个正在充电的14.6V 标称4节电池。
- 我在 BQ25731的 VBUS 侧有134uF 的有效电容、负责选择的电容器的直流偏置。
- BQ25731的 VBAT 侧的有效电容为156uF、同时也考虑了所选电容器的直流偏置。
我的寄存器/固件配置
- 所有 POR 默认设置。
在切换开始时、通过在已插入5V 的情况下切换 CHRG_INHIBIT 寄存器、我似乎一直得到23V 的最大电压尖峰。
如果我们可以将其移至非公开的主题、我可以提供原理图/设计文件。
谢谢。
纳特