This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:效率与温度的关系和结温(最大值)降额(10年)

Guru**** 2509965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319965/lmq61460-q1-efficiency-to-temp-relationship-and-junction-temp-max-derating-10year

器件型号:LMQ61460-Q1

大家好、

Ford 要求我的客户提供在相同负载但不同环境温度下的效率仿真。 例如、

输入电压= 13.5V

输出电压= 3.3V

fsw = 400kHz

Iout = 1.8A

TMB (-40C~85C)

他们希望获得效率与环境的关系图。 我们可以通过仿真来提供吗?

此外、他们还想知道我们的 Tj-max (150C)在十年后是否有降额效应? Tj (max)可能变为150C@80%

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我需要向验证团队核实、以便获取有关温度范围内的效率的某些数据集。

    我计划在星期五(2024年2月2日) PST 时间范围返回给您。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    请参阅在整个温度范围内高达4A 的效率结果。  

    我已经将效率设置为1.8A 以供您参考。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于仿真工具、我可以访问它吗?  

    抱歉、我们还需要7Vin 和18Vin 图表。 是否有可能列出我们的价值? 谢谢你。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    此外、他们还想知道我们的 Tj-max (150C)在十年后是否有降额效应? Tj (max)可能变为150C@80%

    我们是否有该规范?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    前面显示的结果是在2个器件上获取的实际验证数据、而不是模拟结果。  

    您可以使用 WEBENCH 设计工具在室内获取仿真数据、然后假设最坏的情况是高温。 这是因为在高温下、内部 MOSFET 电阻会增加、从而导致通过 FET 的功率损耗增加。

    为了实现降额效应、我需要询问产品工程师该问题、以及是否有任何相关数据/报告。 我从他们那里获得更多信息后会回复您。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您提供相关信息。 我曾尝试使用 webench 模拟 Vin = 7V 的条件、但失败了。 您可以帮我检查一下吗?

    下面是到目前为止我使用 webench 进行仿真的结果。 我建议记录 IC 的 Pd 和总效率、因为电感器与我的客户不同。

    Tamb=-40°C

    输入电压

    输出电压

    fsw

    正在加载

    效率?

     

    7

    3.3

    400 kHz

    1782mA

     

     

    13.5

    3.3

    400 kHz

    1782mA

    234.09mW (93%)

     

    18

    3.3

    400 kHz

    1782mA

    270.02mW (92.5%)

    Tamb= 25C

    输入电压

    输出电压

    fsw

     

     

     

    7

    3.3

    400 kHz

    1782mA

     

     

    13.5

    3.3

    400 kHz

    1782mA

    291.51mW (92.1%)

     

    18

    3.3

    400 kHz

    1782mA

    332.51mW (91.6%)

    Tamb= 85C

    输入电压

    输出电压

    fsw

     

     

    7

    3.3

    400 kHz

    1782mA

     

     

    13.5

    3.3

    400 kHz

    1782mA

    291.7mW (92.29%)

     

    18

    3.3

    400 kHz

    1782mA

    332.7mW (91.6%)

    Tamb= 110C

    输入电压

    输出电压

    fsw

     

     

     

    7

    3.3

    400 kHz

    1782mA

     

     

    13.5

    3.3

    400 kHz

    1782mA

    291.79mW (92.2%)

     

    18

    3.3

    400 kHz

    1782mA

    336.64mW (91.6%)

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    为了解决这个问题、您应该将 Iout Max 条目设置为6A 并在运行值中更改它。  

    然后、您可以在"Customize"部分的"操作值"选项卡上将应用的当前电流改回1.8A。

    由于用于应用的电感器将始终基于器件的最大额定电流、而不是应用的最大电流、因此电感器将始终达到6A 的额定值。  

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    吉米