大家好、
Ford 要求我的客户提供在相同负载但不同环境温度下的效率仿真。 例如、
输入电压= 13.5V
输出电压= 3.3V
fsw = 400kHz
Iout = 1.8A
TMB (-40C~85C)
他们希望获得效率与环境的关系图。 我们可以通过仿真来提供吗?
此外、他们还想知道我们的 Tj-max (150C)在十年后是否有降额效应? Tj (max)可能变为150C@80%
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
Ford 要求我的客户提供在相同负载但不同环境温度下的效率仿真。 例如、
输入电压= 13.5V
输出电压= 3.3V
fsw = 400kHz
Iout = 1.8A
TMB (-40C~85C)
他们希望获得效率与环境的关系图。 我们可以通过仿真来提供吗?
此外、他们还想知道我们的 Tj-max (150C)在十年后是否有降额效应? Tj (max)可能变为150C@80%
此致、
罗伊
您好、Roy:
前面显示的结果是在2个器件上获取的实际验证数据、而不是模拟结果。
您可以使用 WEBENCH 设计工具在室内获取仿真数据、然后假设最坏的情况是高温。 这是因为在高温下、内部 MOSFET 电阻会增加、从而导致通过 FET 的功率损耗增加。
为了实现降额效应、我需要询问产品工程师该问题、以及是否有任何相关数据/报告。 我从他们那里获得更多信息后会回复您。
此致、
吉米
尊敬的 Jimmy:
感谢您提供相关信息。 我曾尝试使用 webench 模拟 Vin = 7V 的条件、但失败了。 您可以帮我检查一下吗?
下面是到目前为止我使用 webench 进行仿真的结果。 我建议记录 IC 的 Pd 和总效率、因为电感器与我的客户不同。
Tamb=-40°C |
输入电压 |
输出电压 |
fsw |
正在加载 |
效率? |
|
7 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
|
|
13.5 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
234.09mW (93%) |
|
18 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
270.02mW (92.5%) |
Tamb= 25C |
输入电压 |
输出电压 |
fsw |
|
|
|
7 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
|
|
13.5 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
291.51mW (92.1%) |
|
18 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
332.51mW (91.6%) |
Tamb= 85C |
输入电压 |
输出电压 |
fsw |
|
|
|
7 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
|
|
13.5 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
291.7mW (92.29%) |
|
18 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
332.7mW (91.6%) |
Tamb= 110C |
输入电压 |
输出电压 |
fsw |
|
|
|
7 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
|
|
13.5 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
291.79mW (92.2%) |
|
18 |
3.3 |
400 kHz |
1782mA |
336.64mW (91.6%) |
此致、
罗伊