This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:TPS2375浪涌电流

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319791/tps2375-tps2375-inrush

器件型号:TPS2375

您好

我目前使用的是 TPS2375、在成功进行 PD 协商后、它可以为直流/直流转换器供电以产生12V 电压。

但是、当我再次关闭并打开直流/直流转换器时、似乎 TPS2375会因浪涌而触发电流限制。

是否有解决该问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SWENGWOO:

    感谢您联系我们。  

    您能否将原理图与 TPS2375共享?  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于公司的相关规定、分享电路图似乎很困难。

    是否可以在不共享电路图的情况下理解这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  SWENGWOO:

    我可以知道您的浪涌电流限制电阻有多大? 看起来您的电流已经达到 过流保护电流405 - 515 mA。  

    此外、您是否有任何具有 PG 引脚的电容器? PG 电压可能 未完全放电、导致直流/直流转换器过早启动。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我当前使用的是68k 的限流电阻、PG 引脚处于悬空状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SWENGWOO:

    感谢您的快速回复。 由于 PD 之后的下游电路可能在 PD 的浪涌周期内启动、因此将 PG 悬空会有风险。 在 PD 浪涌周期期间、RTN-RTI VSS 电流将被钳位至浪涌限值。  

    您能帮助跟踪 PoE 电源接口电流和下游 DC/DC 的栅极信号吗? 我想了解直流/直流转换器何时开始检查是否存在潜在问题。  

    此致、

    帝昂