This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:尝试将 TPS23758输出更改为24V 时出现异常行为

Guru**** 2509315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23758EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321131/tps23758-trying-to-change-the-tps23758-output-to-24v-shows-unexpected-behaviour

器件型号:TPS23758

您好!

我想知道 TPS23758电路是否通常可以获得24V 输出版本。

因此、 必须将变压器(Wuerth 750318525)更改为 Wuerth 750319214 (尺寸相同、拓扑相同、变压器绕组比不同)。

我们订购了"TPS23758EVM-080"和 750319214 变压器、使这些变压器可互换。 输出侧的元件被交换为额定电压更高的元件。 根据 TPS23758的数据表、可以将反馈分压器保持原样、因为

原始:V_OUT =(R19 + R24)/R24 * V_REFC * N_(SEC->AUX)= 2365/36.5 * 1.75 * 0.445 = 5.03V

自适应: V_OUT =(R19 + R24)/R24 * V_REFC * N_(SEC->AUX)= 2365/36.5 * 1.75 * 2.14 = 24.48V

变压器比较:

原始变压器: https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750318525.pdf

替代变压器: https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750319214.pdf

 

测试通过外部适配器完成、VIN = 18V。 然而、TPS23758似乎在初级电感降低时存在问题(在自适应过程中将原始额定150µH 更改为65µH)。 输出稳定在大约10.5V、FB 引脚上的电压为0.75V 而不是1.75V。 将开关频率增加到680kHz 不会改变电路的行为。 转换器会进入一种 makro on/off 状态、这取决于启动时序(CSS 电容器)。

请注意随附的图像:

转换器开始开关、输出电压上升。 FB 引脚上的电压约为0.75V (未显示)、并在开关周期(C1打开)内保持该电压。 这会一直持续到 SST 达到其终端值2.1V、强制自举启动电流源停止、从而使输出电压开始降低。

将输入电压从18V 更改为更高电压可降低输出电压。  

另请注意下图中的详细波形(通过 SRR 电阻器更改了 FET 的上升时间)。


转换器每两个周期表现出一些启动行为、这始终较短(可能是过流错误?)

我们将非常乐意为您提供有关上述问题的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    感谢您的联系。

    我 想知道您是否也更改了 APD 的分压器电阻。 您可能需要 APD = H 才能使直流/直流转换器在较低输入电压下运行。  

    使用18V 适配器时、APD 为18V/(200k+9.09k)= 0.78V。 您可能需要将 R25更改为20k、以确保 APD 高于1.58V。  

      

    此外、您是尝试使用 PSE 作为输入还是使用48V 等更高的 AUX 输入电压?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的快速回答和提示。

    评估板还可以在原始模式下(5V 输出)工作、适配器电压为18V、因此这不是问题。

    我刚刚使用48V 适配器输入测试了经改编的电路板(24V 变压器)、结果如下所示:

    现在、TPS23758在输入电压较高的运行期间会变烫。

    输出稳定在3.5V。 内部 FET 的漏极没有完全接通。 我猜测这是由于电流限制:V (R_SNS)> 0.55V = V_CSMAX (数据表)。 当变压器变化期间电感 L 减小时、电流上升速度会随着 u = L * di/dt 而加快、因此会触发电流限制。

    通过减小分流器(R13/R14)增大电流限制是一种选择、但会对 IC 施加更大的压力。

    我们是否能够通过某种方式调整电路来允许24V 变压器与 TPS23758一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    感谢您更新48V 输入测试。

    我还在考虑、如果在18V 的低适配器电压下工作、反激式变压器可能会饱和磁通密度。 但看起来在48V 时仍然存在一些问题。

    我同意您关于 CS 电压在峰值电流模式控制中达到0占空比、电感为65uH 的担忧、但我认为这根本不会导致转换器无法工作。

    抱歉、我刚刚看到您的参数调整。

    D8和 Q1以及缓冲器:我认为额定电压为26V 的 D8是不够的。 二次侧 FET 漏源电压将为 Vout + Vpri/N_p*N_s +过冲= 24V + 57V/1.2*1 +过冲。 该值将比5V 情况高得多。 如果额定电压过低、可能会导致过流问题、比如 CS 电压大。

    R_SRR 10->120 Ohm:可能存在风险。 考虑到次级侧具有 FET、高关断电阻可能会导致击穿时间更长、从而可能触发过流事件。

    R_FRS 60.4->22k 欧姆:提高开关频率会导致芯片上的开关损耗和温升增加。  

    此致、

    帝昂