您好!
我想知道 TPS23758电路是否通常可以获得24V 输出版本。
因此、 必须将变压器(Wuerth 750318525)更改为 Wuerth 750319214 (尺寸相同、拓扑相同、变压器绕组比不同)。
我们订购了"TPS23758EVM-080"和 750319214 变压器、使这些变压器可互换。 输出侧的元件被交换为额定电压更高的元件。 根据 TPS23758的数据表、可以将反馈分压器保持原样、因为
原始:V_OUT =(R19 + R24)/R24 * V_REFC * N_(SEC->AUX)= 2365/36.5 * 1.75 * 0.445 = 5.03V
自适应: V_OUT =(R19 + R24)/R24 * V_REFC * N_(SEC->AUX)= 2365/36.5 * 1.75 * 2.14 = 24.48V
变压器比较:
原始变压器: https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750318525.pdf
替代变压器: https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750319214.pdf
测试通过外部适配器完成、VIN = 18V。 然而、TPS23758似乎在初级电感降低时存在问题(在自适应过程中将原始额定150µH 更改为65µH)。 输出稳定在大约10.5V、FB 引脚上的电压为0.75V 而不是1.75V。 将开关频率增加到680kHz 不会改变电路的行为。 转换器会进入一种 makro on/off 状态、这取决于启动时序(CSS 电容器)。
请注意随附的图像:

转换器开始开关、输出电压上升。 FB 引脚上的电压约为0.75V (未显示)、并在开关周期(C1打开)内保持该电压。 这会一直持续到 SST 达到其终端值2.1V、强制自举启动电流源停止、从而使输出电压开始降低。
将输入电压从18V 更改为更高电压可降低输出电压。
另请注意下图中的详细波形(通过 SRR 电阻器更改了 FET 的上升时间)。

转换器每两个周期表现出一些启动行为、这始终较短(可能是过流错误?)
我们将非常乐意为您提供有关上述问题的任何帮助。