我使用 Webench 在线软件创建了一个使用 p/n UCC28C59DR 的反激式转换器。 空载时输出电压正确(24VDC)、但在任一负载下输出电压均不稳定。 这是第一次设计此类电路、我不确定要寻找什么来 解决此问题。 如有任何帮助,将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 Webench 在线软件创建了一个使用 p/n UCC28C59DR 的反激式转换器。 空载时输出电压正确(24VDC)、但在任一负载下输出电压均不稳定。 这是第一次设计此类电路、我不确定要寻找什么来 解决此问题。 如有任何帮助,将不胜感激。
e2e.ti.com/.../003_2D00_2086.pdfe2e.ti.com/.../Bias_5F00_Power.pdf
已验证极性是否正确。 随附原理图和变压器绕组信息。 设计为600-950VDC 输入、 24VDC@0.625A 输出。
您好!
我有几条建议要检查。
首先、VDS 波形没有显示典型的反激式波形。 我怀疑缓冲电路设计不当。 继续前进、通常找到一个 TVS 代替 R69和 R74。 由于 NPS = 24 x 13 =+12V、因此您需要使用一个具有大约340V 至360V 钳位电压的 TVS 来替代 R69和 R74
其次、变压器的磁化电感似乎很高。 您能否提供您的设计表来说明如何获得该电感。
第三、反馈环路补偿似乎不正确。 同样、请展示这些模型是如何获得的。
第四、RCS (R50 = 5.1欧姆)看起来很高、因此还请提供如何获得该值。
e2e.ti.com/.../480_2D00_600V_5F00_Bias.pdfe2e.ti.com/.../Bias_5F00_Transformer_5F00_15W.pdf
所有值均通过使用 WEBENCH 在线软件获得。 附上 WEBENCH 的原理图和变压器报告。