This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:运行时因未知原因导致损坏

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, TPS22992EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321568/tps22992-corruption-by-unknown-cause-on-running

器件型号:TPS22992

尊敬的专家:

我曾询问过 TPS22992损坏的问题。 虽然我没有导致原因,我认为组装问题的可能性会很高。

但是在更换主板的其中一个部件上再次发生了这种情况、最初该主板运行无故障、然后不会出现组装问题。 我连接整个该线路电路图。 输入和输出均连接外部连接器。 这些连接器可能会造成任何损坏。 不过、它应在这些连接器上施加最大5V 的电压。

e2e.ti.com/.../20240205circuit.xlsx

我检查了这个失败的电路板。 该波形表示 PG (CH1)和 5VEN (CH2)。 没有 VOUT 输出。 我想知道 PG 早于5VEN。 它也是故障吗?

此致、

哲也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到在评估板 TPS22992EVM 电路上、它将 TVS 二极管安装在输入和输出端口两端。 是否更愿意为外部连接器配备此类保护器件?

    此致、

    哲也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuya-San:

    是否需要 TVS 二极管取决于应用。 在您提到的主题中、输入和输出连接到连接器-连接的电缆是否具有较大的电感? 如果您拔出任一电缆(它是从负载侧还是 TPS22992电路板侧拔出?) 或禁用器件、输入或输出端是否有任何振铃?

    此外、我建议在将来的构建中将 R25替换为0欧姆或10欧姆电阻器、因为它并不专门需要浪涌电阻器。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢。

    我检查了我们的测试设备、发现其中一个设备中有一个稳压器模块、它在上电时具有20ns 短脉冲。 它有时超过-2V ,它超过  绝对最大额定值-0.3Vin 和 Vbias。 我认为、它反复申请了器件、并累积了损坏、然后损坏了。

    当然、我永远不会使用测试设备、会增加一些保护组件。

    关于 R25、它包含一些定时电路、因此不能改变。

    此致、

    哲也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuya-San:

    是的、这听起来就像您展示的那样会剧烈地损坏设备-我很高兴您发现了这一点。

    理解的、那么我认为这不是问题。

    如果您仍然发现器件出现故障、或者您有任何这方面的问题或未来的任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    帕特里克