尊敬的专家:
我曾询问过 TPS22992损坏的问题。 虽然我没有导致原因,我认为组装问题的可能性会很高。
但是在更换主板的其中一个部件上再次发生了这种情况、最初该主板运行无故障、然后不会出现组装问题。 我连接整个该线路电路图。 输入和输出均连接外部连接器。 这些连接器可能会造成任何损坏。 不过、它应在这些连接器上施加最大5V 的电压。
e2e.ti.com/.../20240205circuit.xlsx
我检查了这个失败的电路板。 该波形表示 PG (CH1)和 5VEN (CH2)。 没有 VOUT 输出。 我想知道 PG 早于5VEN。 它也是故障吗?
此致、
哲也