主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我与之合作的 BQ35100EVM-795无法识别 电池的正确 SOH 值。
1) 1)电路连接如下图所示:

*所有跳线都按照图像进行设置。
*电池"Panasonic CR123A 3V"连接到"BAT+"和"BAT-"。
*作为一个负载,我正在使用"无线门接触传感器"。
2)"Chemistry ID"是0616 (一个"Panasonic CR123A 3V"电池)。
3)"设计容量"手动设置为1440 mA ("松下 CR123A 3V"电池)。
4)"数据存储器"设置如 heree2e.ti.com/.../0167.data_5F00_memory.gg.csv 所示
5) 5)下图是"Operation config A":

6) 6)我给电池放电深度不同(放电50%、放电60%、放电80%)、但对于每节放电的电池、bqStudio 中显示的 SOH 都接近100%(当电压被正确识别时):

请帮助我了解为何 SOH 不正确。
谢谢!