This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:SOH 值读数不正确

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100EVM-795, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317271/bq35100evm-795-soh-value-reading-is-incorrect

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

 我与之合作的 BQ35100EVM-795无法识别 电池的正确 SOH 值。  

1) 1)电路连接如下图所示:

*所有跳线都按照图像进行设置。

*电池"Panasonic CR123A 3V"连接到"BAT+"和"BAT-"。

*作为一个负载,我正在使用"无线门接触传感器"。

2)"Chemistry ID"是0616 (一个"Panasonic CR123A 3V"电池)。

3)"设计容量"手动设置为1440 mA ("松下 CR123A 3V"电池)。

4)"数据存储器"设置如 heree2e.ti.com/.../0167.data_5F00_memory.gg.csv 所示

5) 5)下图是"Operation config A":

6) 6)我给电池放电深度不同(放电50%、放电60%、放电80%)、但对于每节放电的电池、bqStudio 中显示的 SOH 都接近100%(当电压被正确识别时):

请帮助我了解为何 SOH 不正确。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galya、

    如果电量监测计应处于 EOS 或 SOH 模式、我无法找到这种电池使用的化学成分。 根据 chem ID 616的 OCV、该表在前50%的放电情况下非常平坦、因此如果您在 SOH 模式下使用电量监测计、那么对于前50%放电而言、我不需要依赖读数准确。

    此外、根据您的测试程序、监测计会限制每次电压测量的 SOH 变化量、因此您可能需要调整增量、以便在测试中出现较大的 SOH 跳跃时监测计实际看到的 SOH。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答!

    我还有一个问题:如果使用相同的设置、我使用锂电池"CR2450、3V"、我应该使用哪种化学 ID?

    目前、我使用的是最新化学版本:1074、且 找不到"CR2450 "。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galya、

    对于原电池、如果没有精确匹配、您将无法使用 SOH 模式、您将需要使用 EOS 模式或累加模式。

    此致、

    怀亚特·凯勒