This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:分级电流要求

Guru**** 2382540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23753A, TPS2372, TPS23730, TPS23731, TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321056/tps23753a-class-current-requirement

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS2372TPS23730TPS23731TPS2373和 TPS23734

在 TPS23753A 的设计中、"分级电流要求"究竟指的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

     PSE 向 PD 发送15.5-20.5V 电压、PD 应显示相关电流以向 PSE 显示其 PD 级别。  

    TPS23753A 在分级期间将呈现2.53V 电压。 例如、在0级时、在 CLS 引脚处放置一个1270欧姆电阻器、2.53V/1270Ohm = 2 mA、取值为1 -4 mA。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diana:

    罗杰·他。 我误解说,这与 MPS 有关,因为我有一些与 MPS 有关的问题。

    关于 MPS、规范中提到电源设备(PSE)将监控受电设备(PD)以获得10 mA 的最小直流电流。

    在本例中、我使用 TPS23753A 生成5V 电压作为系统的电源。 这是否意味着我需要确保我的系统至少消耗10mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的答复。

    TPS23753A 没有自动 MPS 功能。 如果您有开路负载运行条件、则需要将虚拟负载连接到 MPS。

    在忽略 PWM 控制器和其他器件的功率损耗的情况下、虚拟负载对于 MPS 需要高于57V * 10mA = 570mW、其中57V 是 PD 的最大输入电压。

    我们还有具有自动 MPS 功能的 PD、可以消耗 PSE 的脉冲电流、从而节省电力和额外的虚拟负载电路。 例如 TPS23731、TPS23730、TPS23734、TPS2372和 TPS2373。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这是我所问的~~。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    你是欢迎和新年快乐!  

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂