This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:HO 和 LO 不切换、输出电压高于 Rfb2和 Frb1设定的值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320044/lm5117-ho-and-lo-not-switching-output-voltage-higher-than-set-value-by-rfb2-and-frb1

器件型号:LM5117

LM5117不会向 FET 输出驱动信号。  

下面分别是情况和电路原理图上的电压抑制。 芯片已热。  

引脚

电压

VSss

4.4V

伏雷斯

0V

Vsw

40伏

输入电压

40伏

输出电压

40伏

VFB

1.2V

Vcomp

0V

V UVO

0V

VHB

39.7伏

Vramp

0V

VHO

39.7伏

VLO

0V

Vrt

1.2



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser  

    我认为您的电路板现在已损坏、看起来不仅需要替换 LM5117器件、还要替换一些外部组件。  

    • VSW 40V =>高侧 MOSFET 损坏。 请替换它。  

    • vfb 1.2V =>它应该是1.066V。 请将反馈电阻器替换为
    • v UVO 0V =>请重新测量此值。 当 V (UVLO)为0V 时、V (SS)不能为4.4V

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们讨论了 LM5117、自举二极管、自举电容器和高侧 NMOS。  

    我具有 HO 和 LO 开关。  

    但是、在这个测试中、我将 RUV1更改为20K、目标是将输出电压设置为5V、然后我得到的电压是4.8V。  我开始从17V 逐渐增加到30V、但在27V 时、输出降至2.3V、测量了 RES cao 且上面有0.5V 电压、我认为这个测量的断续模式被激活了。  

    我把 RUV1锯切为2.7K,并在17V 输入电压下,我有16V 输入电压,所以我开始逐渐增大,输出也随着占空比的97%逐渐增加,打嗝现在又在26V 开始激活, 因此、我目前还无法根据需要获得30V 的输出。  

    我怎样才能做到这一点。  

    PS、我已尝试将分流电阻器从0.01降低至0.005、但我仍然遇到问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser  

    请从 https://www.ti.com/lit/zip/snvu043下载快速入门计算器 、并确认您的元件选择是否与快速入门中的建议匹配。 看起来具有电流限制。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL