主题中讨论的其他器件: TPS61021A、 TPS61299
大家好、
我们的客户正在寻找能够满足以下要求的器件:
输入电压:0.7V 至1.5V (AA 电池)
输出电压:5V
输出电流:300mA
我会搜索器件、但没有任何器件高得多的要求。 TLV61070A 需要1.3V 才能启动、因此当电池电压降至1.3V 以下时、该器件无法启动。
在该要求中、输入电流超过2A (TLV61070A 的最小电流限制)。
因此、我想知道以下使用是否可由 TLV61070A 或 TPS61021A 实现?
请在下方发表一些评论、或者告诉我其他推荐的器件(如果有)。


此致、
teritama