This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:请对此使用案例进行评论

Guru**** 2766665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, TPS61021A, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321776/tlv61070a-please-comment-to-this-using-case

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件: TPS61021ATPS61299

大家好、

我们的客户正在寻找能够满足以下要求的器件:

输入电压:0.7V 至1.5V (AA 电池)

输出电压:5V

输出电流:300mA

我会搜索器件、但没有任何器件高得多的要求。 TLV61070A 需要1.3V 才能启动、因此当电池电压降至1.3V 以下时、该器件无法启动。

在该要求中、输入电流超过2A (TLV61070A 的最小电流限制)。

因此、我想知道以下使用是否可由 TLV61070A 或 TPS61021A 实现?  

请在下方发表一些评论、或者告诉我其他推荐的器件(如果有)。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  teritama:

    我认为 TPS61299可以满足您的要求。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的回复。

    但 TPS61299的电流限制为1.2A。 我认为、如果输入0.9V 到输出5V/ 300mA @效率=90%、输入电流为1.85A、这是要求条件下的过流限制。

    忘记了成本要求、客户的目标价格在0.2美元左右。 因此我选择了 TLV61070A 和 TPS61021A。

    请再次检查此要求吗?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ,teritama

    TPS612997有1.9A 电流限制、但我认为您的 AA 电池很难输出 1.85A。 尤其是在电压 降至0.9V 时。 电池将 在几秒钟内损坏或耗尽电量。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    谢谢你。 有道理。 我将向我们的客户推荐它作为一个选项。

    关于成本要求、您能否评论一下 TLV61070A 和 TPS61021A 的配置?

    您认为这种用法是可以的吗?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Teritama,…

    您可以将该器件与倍压器一起用于双路输出。 但这两个器件都 不支持单独的 Vin。 它们使用 COT 控制、通过 Vin 和 Vout 计算 Ton。 Vin 由 Vin 引脚采样。  

    如果这是一个很大的份额、我们建议向我们的支持列表发送电子邮件、以便我们可以引导营销团队讨论 定价问题。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的评论。

    我知道此器件由于 COT 控制而不支持单独的 Vin。

    我们将根据客户要求尝试价格协商。

    此致、

    teritama