This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171电池检测流

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319931/bq24171-bq24171-battery-detect-flow

器件型号:BQ24171

您好

客户设计中采用  BQ24171来为2节电池充电。 它们遵循数据表9.3.15进行电池检测测试。

结果发现、在开始充电时、充电在100mA 充电电流维持约500ms 后停止、充电停止时间也约为500ms。 在停止充电期间、状态从 H 变为 L。然后增加充电电流。

附上了波形。

黄色:电池组电压

蓝色:IC 的 SW 充电

红色:充电电流

绿色:充电状态 IC

它是否符合9.3.15中的流程? 125mA 充电电流是正在流中的红框部分? 停止充电的500ms 是启动官方充电的切换时间吗?

请帮助检查它。

谢谢

星形

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    看上去工作正常。  为什么电池电压仅通过125mA 充电电流跳得这么高、然后又下降到这么远?  是否是电池组保护器问题?

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢你的帮助。

    跳过并恢复电压的原因是电池保护板上的 FET 控制问题。 电池电压变化没有问题。

    125mA、0.5s 充电是否对应红色 标记? 随后、充电停止500ms。 该 IC 开关模式是否从检测电池访问到正常预充电和 CC 模式?

    谢谢
    星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    可以。  初始跌落后、充电器似乎工作正常。  如果可以放大、您应该会看到预充电电流、然后是快速充电电流。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、正如您所说的,μ A 充电电流下降后、我可以 使用预充电电流、然后是快速充电电流、如红色框中所示

    我只想知道,在500ms 125mA 充电条件后,为什么剂量 BQ2417停止充电500ms?BQ2417  在这个500ms 周期内做什么?

    这是否与芯片内部的处理时序一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、19岁、

    0.5s 计时器是一个抗尖峰脉冲计时器、用于确定125mA 是否足够移动 VB 引脚以表明电池已连接。  它是电池检测算法的一部分。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff G ö,

    感谢您的回复

    此致,

    十九